This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:关于 Itsmr、ILIM

Guru**** 2529570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117900/bq25180-about-itsmr-ilim

器件型号:BQ25180

VIN 似乎在3.0V 电压下运行。 如果施加 Vin = 3.0V、TPY38uA 是否会流过 Itsmr? 我想确认当提供的 Vin 低于电池电压时、温度监测会发生什么情况。

ILIM 可以限制从 USB 接收的电流、在 ILIM 的设置表中、有值为 Max、值为 Max。
  如果没有 Max 设置、Max 值是多少? 如果没有 Max 设置、Max 值是多少?

有 一条声明 Vbat 相对于 Vin 至少为3.15V。 如果情况不是这样、会出现什么问题吗?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    如果 VIN 低于电池电压、器件将处于睡眠模式、并且除非 VIN 高于睡眠阈值、否则无法为电池充电。 当 存在 VIN 时、38uA 的 TSMR 电流将导通。  

    数据表中列出了 ILIM 最小值/最大值、如下所示:  

    如果 VBAT 小于 VIN、SYS 将由电池供电。 一旦达到电源正常阈值(VIN > VIN_UVLO 和 VIN) VSLEEPZ)器件可为电池充电。  

    此致、

    Gautham