请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25180 VIN 似乎在3.0V 电压下运行。 如果施加 Vin = 3.0V、TPY38uA 是否会流过 Itsmr? 我想确认当提供的 Vin 低于电池电压时、温度监测会发生什么情况。
ILIM 可以限制从 USB 接收的电流、在 ILIM 的设置表中、有值为 Max、值为 Max。
如果没有 Max 设置、Max 值是多少? 如果没有 Max 设置、Max 值是多少?
有 一条声明 Vbat 相对于 Vin 至少为3.15V。 如果情况不是这样、会出现什么问题吗?
此致、
Kagawa