This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:效率很低

Guru**** 2502415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115535/tps61202-efficiency-is-low

器件型号:TPS61202

我为我们的原型设计产品设计了以下电路。

在这种情况下、效率太低。

VIN = 3V、Iin = 20mA、Vout = 5V、Iout = 8mA、效率= 67%

省电模式=启用

您认为我们的电路有什么问题吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、多哥、

    感谢您联系 E2E。

    请仔细检查 PS 引脚是否对地短路。

    此外、您能否获取 Vin、SW、Vout 和 Il 的波形?

    如何测试电压和电流值? 您是否从电源和电子负载中读取过它们、或连接到数字万用表?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的回复。   
    请检查以下答案。

    PS 引脚短接至 GND。

    我通过连接数字万用表读取电流值。

    此致多哥

    您是否要检查随附的 waveformse2e.ti.com/.../Waveform-of-TPS61202.xlsx 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、多哥、

    您的输入电源是什么? 当器件开始开关时、输入电压纹波非常大。 您还能探测电感器电流吗?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryce、

    输入电源是稳压 直流电源。

    您是否会看到随附文件的电感器电流。
    e2e.ti.com/.../Waveform-of-TPS61202_5F00_V2.xlsx

    此致多哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、多哥、

    电感器很奇怪、它与数据表中显示的完全不同。 当 SW 停止开关时、电感器应降至零、因此功耗较低。  

    以下是您的测试结果与数据表结果的比较:

      

    您能否将布局文件转发给我以检查它是否正常?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryce、

    您能看到随附文件的布局吗?
    e2e.ti.com/.../Waveform-of-TPS61202_5F00_V3.xlsx

    此致多哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、多哥、

    Cin 电容器布局不良。  输入电容应尽可能靠近 IC 放置。

     Cout 电容器布局也很糟糕。 输出陶瓷电容器必须尽可能靠近 IC 放置。 原因是功率 MOSFET Q、高侧 FET (或整流二极管)、输出电容形成的环路电流不连续。 高 di/dt 电流路径中的环路寄生电感将在输出端和功率 MOSFET 上产生高电压尖峰。 有关详细信息、请参阅此 应用手册

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryce

    我是多哥的同事 Keisuke。

    感谢你的答复。

    我有两个问题。  

    如果我们将 Cin / Cout 电容放置在 IC 附近、我们需要多远?

    对于 xlsx 文件、Cout 电容器的 GND 不直接连接到 IC GND。

       由于距离和连接、 Cout 电容器布局不佳、不是吗?  

    此致、

    铃木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自:TPS6120x 的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke、

    感谢您的更新。

    1.对于 Cin 和 Cout 布局、电源环路应尽可能小。  

    2.对于 xlsx 文件中的布局、GND 布线会稍微薄一点、这可能导致与 EVM 布局相比具有更高的寄生参数。

    此外、电源环路的 GND 布线位于电感器下方、因此不建议这样做、因为 GND 可能会受到高开关噪声的干扰。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的回复。

    我得到了它、并修复了布局。(参考: new_layout.png)

    也许、新的布局会变得更好、不是吗?

    此致、

    Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    png 不好。

    请参阅此 pdf。

    对此,

    Keisuke

    e2e.ti.com/.../new_5F00_layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke、

    我找不到 Vin-Cin-GND 和 Vout-Cout-GND 环路、环路似乎以9引脚结束、对吧? 如果是这样、则环路更大。

    有关建议、请参阅下一个 EVM 布局。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的回复。 我意识到这是错误的。

    我更改 焊盘的 GND 模式、使环路更小。  

    此消息附加了新布局。

    (图2

    在这里、  

    1) 1) Cin 环路为绿线:

      Cin 电压侧> IC 输入> IC 接地>焊盘 GND > Cin GND 侧

    2) 2) Cout 环路为黄色线:

       COUT 电压侧> IC 输入> IC 接地>焊盘 GND > Cout GND 侧

    *}*****

    此致、

    Keisuke

    e2e.ti.com/.../new_5F00_layout_5F00_v2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke、

    布局更好。 但 Vout-Cout 的走线仍然很细、建议覆铜接地层以减少寄生电感。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的善意。  我尝试使 GND 模式更大。

    此致、

    Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke、

    感谢您的更新。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    布莱斯