Other Parts Discussed in Thread: LM25576
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25576 大家好、团队、
在反相降压-升压配置中使用 EPAD 时,应将其连接在此 IC 中的什么位置? 我应该将其连接到 GND 还是 PGND/AGND 引脚?
提前感谢
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
我在 Webench 中完成了我的设计、其中我在反相降压-升压配置中使用 LM25576 
在本例中、输入为12V、输出为-12.4V。 与正常配置不同、PGND 和 AGND 连接至-12.4V (不连接至 GND!)。 但 LM25576提到应将 EPAD 连接到 PCB GND。 这让我感到困惑。 我应该将其连接到 PCB GND 还是 IC 的 AGND 和 PGND 引脚?
此致