This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25576:EPAD 连接

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117630/lm25576-epad-connection

器件型号:LM25576

大家好、团队、

在反相降压-升压配置中使用 EPAD 时,应将其连接在此 IC 中的什么位置? 我应该将其连接到 GND 还是 PGND/AGND 引脚?

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    EPAD 应连接到 PGND/AGND 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我在 Webench 中完成了我的设计、其中我在反相降压-升压配置中使用 LM25576

    在本例中、输入为12V、输出为-12.4V。 与正常配置不同、PGND 和 AGND 连接至-12.4V (不连接至 GND!)。 但 LM25576提到应将 EPAD 连接到 PCB GND。 这让我感到困惑。 我应该将其连接到 PCB GND 还是 IC 的 AGND 和 PGND 引脚?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于 EPAD 是一个浮动网络、主要用于散热、因此连接 PCB GND (INPU-)或 PGND 和 ANGD 引脚均正常。 PGND/AGND 引脚的布局布线会更容易。由于它是-Vo、因此还具有足够的铜来散热。