Other Parts Discussed in Thread: LP2989
各位专家:
你好。
在调试关断和重新启动问题时、我观察到 LP2989上的/ERROR 引脚在启动期间在电源达到目标值之前报告"正常"信号。 这是已知问题吗? 我是否应该做些什么来纠正这种情况?
在图像中、D0是/ERROR 信号。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.
图像_1 
图像_2 
图像_3. 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Jimmy、
感谢您的回答。
Vout 显示为蓝色上方的线迹。 交流/直流线路转换器的 VIN 应为稳定的5VDC。 如果您需要、我可以获得5VDC 的轨迹、但直到下周。 您是否建议、如果 Vin 缓慢上升、误差信号可能会被愚弄? 负载电阻器用于漏极超级电容器、该电容器在断电30秒后仍处于1.5VDC 状态。 这可能会混淆 SDRAM。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.
你好、Jimmy、
只是从客户那里获得信息。
在这两个图像中、上部蓝色迹线为 Vout。 一次是上电[Image_1 -请参阅上述文章]、另一次是断电[Image_3]。 D0为/Error。 D1和 D2是内部活动的指示器。 在断电图像中,D1显示 SaveData()例程。 我需要重置系统以显示输入电压和输出电压。

这是新的示波器跟踪。 红色轨迹线表示馈入稳压器的5V 输入电压。 蓝色走线是3.3V 输出电压、在为超级电容器充电时缓慢上升。 D0是/Error 信号、立即显示"Good (良好)"。 在 Vout 达到~3.1V 之前、不应发生这种情况。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.
你好、Jimmy、
感谢您的快速响应。
PWRGOOD 信号通过一个100K 电阻器连接到 Vout、也连接到 MSP430处理器(端口5.0)上的数字输入引脚。
关于时间、这无关紧要。 当输出电压低于3.0V 时、该信号报告3.3V 电压正常。 时间和方式无关紧要。 该信号应保持低电平、直到 Vout 处于指定值的5%范围内。 当 Vin 被移除且 Vout 降至3.1V 以下时、这种情况会正常工作、如附件所示。
目前,这是一项学术活动。
该器件不能用于指示加电何时稳定、我们将对此进行解决。
此致、
阿尔基·A.