This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:错误引脚异常?

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113444/lp2989-error-pin-anomaly

器件型号:LP2989

各位专家:

你好。

在调试关断和重新启动问题时、我观察到 LP2989上的/ERROR 引脚在启动期间在电源达到目标值之前报告"正常"信号。  这是已知问题吗?  我是否应该做些什么来纠正这种情况?

在图像中、D0是/ERROR 信号。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

图像_1

图像_2

图像_3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    与/error 相比、Vin 和 Vout 如何? 是否可以在同一个图上获得全部3个示波器的捕获?

    220和300电阻器的功能是什么?

    谢谢、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您的回答。

    Vout 显示为蓝色上方的线迹。 交流/直流线路转换器的 VIN 应为稳定的5VDC。 如果您需要、我可以获得5VDC 的轨迹、但直到下周。 您是否建议、如果 Vin 缓慢上升、误差信号可能会被愚弄? 负载电阻器用于漏极超级电容器、该电容器在断电30秒后仍处于1.5VDC 状态。 这可能会混淆 SDRAM。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    Vout 是在上面的第一个示波器捕获还是第三个图像中? 另一张图片中显示了什么?

    什么是 D1和 D2? 这将有助于在同一图上查看 Vin、Vout 和/Error、以比较在同一时间范围内发生的情况。

    谢谢、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    只是从客户那里获得信息。

    在这两个图像中、上部蓝色迹线为 Vout。 一次是上电[Image_1 -请参阅上述文章]、另一次是断电[Image_3]。 D0为/Error。 D1和 D2是内部活动的指示器。 在断电图像中,D1显示 SaveData()例程。 我需要重置系统以显示输入电压和输出电压。

    这是新的示波器跟踪。 红色轨迹线表示馈入稳压器的5V 输入电压。 蓝色走线是3.3V 输出电压、在为超级电容器充电时缓慢上升。 D0是/Error 信号、立即显示"Good (良好)"。 在 Vout 达到~3.1V 之前、不应发生这种情况。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    当超级电容器断开连接时、/ERROR 引脚顺序是否正确?

    谢谢、

    -Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这里是加电期间的示波器迹线、3.3V 侧没有超级电容器。 它立即显示/Error 不正确。 请注意、10ms/div 时间刻度比之前的布线快得多。

    这足够了吗?

    感谢您的指导。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    是否可以提高 Vin 的斜升速率并在启动前后的前10ms 放大、以便我们可以看到正好/Error 变为高电平的时间?

    谢谢、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢 您的回答。

    我无法调节电路中的 Vin。 此时、我已经提供了足够的数据、让您的工程师能够重现这种情况。 我们接受这种行为是真实的、我们将找到解决这种行为的方法。

    如果您知道一个类似的器件运行正常、请告诉我、我们将考虑切换到该器件。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、  

    很难看到 Vin、Vout 和 D0 (/Error)之间的时序关系。  

    我们有兴趣尝试重新创建该文件以检查时间。 是否有任何东西连接到 PWRGOOD 信号? 数字信号 D0的逻辑电平是多少?

    谢谢、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的快速响应。

    PWRGOOD 信号通过一个100K 电阻器连接到 Vout、也连接到 MSP430处理器(端口5.0)上的数字输入引脚。

    关于时间、这无关紧要。 当输出电压低于3.0V 时、该信号报告3.3V 电压正常。 时间和方式无关紧要。 该信号应保持低电平、直到 Vout 处于指定值的5%范围内。 当 Vin 被移除且 Vout 降至3.1V 以下时、这种情况会正常工作、如附件所示。
    目前,这是一项学术活动。

    该器件不能用于指示加电何时稳定、我们将对此进行解决。

    此致、
    阿尔基·A.