This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器要求- 5V 直流输入

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116436/led-drivers-requirement---5vdc-input

主题中讨论的其他器件:TPS92360

各位专家、您好!

我有一个必须驱动各种配置的 LED 的应用。 输入电压约为5V 标称值、低于所需配置。

  • 2个点 LED 串联(Vout = 6/7V、最大1A)
  • 4个点 LED 串联(输出电压=大约12V 和1A)
  • 12V LED 指示灯(12V 1A)
  • 24V LED 指示灯(24V 1A)
  • 2 x 12V LED 导线、串联(24V 1A)

您能否建议使用此5V 额定电压驱动是否良好、如果是、我知道适用于此应用的最佳 TI 器件。 对于最后两个应用、我仍在检查是从5V 驱动还是从更高的输入电压驱动。 但最好知道。  

谢谢

此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun、感谢您的帮助。 您能否帮助确认此项目的应用。

    根据您的要求、在本例中、我建议使用 tps92360

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    它用于消费类电子产品、将用于食品制备产品、如 Hoods。

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、在这种情况下、tps92360是否可以为您提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、TPS92360可以驱动大约20W 的功率吗? 我认为这有一个限制。 请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于2通道 vf 存在显著差异、因此2通道器件很难满足热要求。