请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92360各位专家、您好!
我有一个必须驱动各种配置的 LED 的应用。 输入电压约为5V 标称值、低于所需配置。
- 2个点 LED 串联(Vout = 6/7V、最大1A)
- 4个点 LED 串联(输出电压=大约12V 和1A)
- 12V LED 指示灯(12V 1A)
- 24V LED 指示灯(24V 1A)
- 2 x 12V LED 导线、串联(24V 1A)
您能否建议使用此5V 额定电压驱动是否良好、如果是、我知道适用于此应用的最佳 TI 器件。 对于最后两个应用、我仍在检查是从5V 驱动还是从更高的输入电压驱动。 但最好知道。
谢谢
此致、
Arun