This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:在立即超过 UVLO 后、LM5020是否会再次工作?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116693/lm5020-will-lm5020-work-again-after-uvlo-is-exceeded-immediately

器件型号:LM5020

大家好、  

我的客户想知道 、在 LM5020具有1.25V UVLO 阈值的情况下、如果电压突然下降到1.24V (不是零)、那么会触发 UVLO、但在该 UVLO 再次达到1.25V 之后。  

客户想知道 LM5020在超出 UVLO 后是否会立即再次工作?

(在这种情况下,其他器件的 EN 引脚上似乎有滞后现象,导致器件无法恢复工作,因此客户希望确认 LM5020是否也存在此类问题。)

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清、您好

     UVLO 迟滞 的实现 方式如下:

    UVLO 迟滞是通过20µA μ A 内部电流源实现的、该电流源在设定点分压器的阻抗中打开或关闭。 当超过 UVLO 阈值时、将激活电流源以立即升高 UVLO 引脚上的电压。 当 UVLO 引脚电压降至1.25V 阈值以下时、电流源关闭、导致 UVLO 引脚电压下降。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:  

    谢谢你。  

    让我确认以下内容。  

    例如、UVLO 降至1.25V (例如1.24V)以下、在该值超过1.25V (例如1.26V)后、LM5020将停止并随后恢复运行、对吧? 这意味着、LM5020没有闩锁模式、对吧?

    根据数据表中的以下说明、我认为上述内容是正确的、您是否同意?  

    ' UVLO 引脚也可用于实现远程启用/禁用功能。 如果一个外部晶体管将 UVLO 引脚拉至低于1.25V 阈值、则转换器被禁用。'

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清、您好

    你是对的。 当 UVLO 降至1.25V 以下时、LM5020将停止、 如果超过1.25V、则恢复运行。

    此致、

    Feng Ji