大家好、
我的客户想知道 、在 LM5020具有1.25V UVLO 阈值的情况下、如果电压突然下降到1.24V (不是零)、那么会触发 UVLO、但在该 UVLO 再次达到1.25V 之后。
客户想知道 LM5020在超出 UVLO 后是否会立即再次工作?
(在这种情况下,其他器件的 EN 引脚上似乎有滞后现象,导致器件无法恢复工作,因此客户希望确认 LM5020是否也存在此类问题。)
谢谢。
此致、
Jo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户想知道 、在 LM5020具有1.25V UVLO 阈值的情况下、如果电压突然下降到1.24V (不是零)、那么会触发 UVLO、但在该 UVLO 再次达到1.25V 之后。
客户想知道 LM5020在超出 UVLO 后是否会立即再次工作?
(在这种情况下,其他器件的 EN 引脚上似乎有滞后现象,导致器件无法恢复工作,因此客户希望确认 LM5020是否也存在此类问题。)
谢谢。
此致、
Jo
尊敬的 Feng:
谢谢你。
让我确认以下内容。
例如、UVLO 降至1.25V (例如1.24V)以下、在该值超过1.25V (例如1.26V)后、LM5020将停止并随后恢复运行、对吧? 这意味着、LM5020没有闩锁模式、对吧?
根据数据表中的以下说明、我认为上述内容是正确的、您是否同意?
' UVLO 引脚也可用于实现远程启用/禁用功能。 如果一个外部晶体管将 UVLO 引脚拉至低于1.25V 阈值、则转换器被禁用。'
谢谢。
此致、
Jo