主题中讨论的其他器件:TPS546D24A、
大家好、
表8-2建议在550kHz 频率下使用 ILOOP=6。
但是、根据 eq 进行计算。 (26)在 TPS546D24A 数据表中、结果为4.767、
与 TPSM8D6C24典型应用/EVM 值相同。
您建议使用哪种6或4?
此差异是否来自 TPS546D24A 和 TPSM8D6C24之间的差异?
此外、如何设置 VLOOP?
我尝试使用 eq 进行计算。 (10)、但结果的数字(5.288*10^(-6))太不相同。
⊿V_OUT=10mV
⊿I_OUT=11.64A
CSA=6.155mV/A
N=2
VOUT_SCALE_LOOP=0.5
您能告诉我如何计算它吗?
此致、
Itoh