This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:补偿选择

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116773/tpsm8d6c24-compensation-selection

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

大家好、

表8-2建议在550kHz 频率下使用 ILOOP=6。
但是、根据 eq 进行计算。 (26)在 TPS546D24A 数据表中、结果为4.767、
与 TPSM8D6C24典型应用/EVM 值相同。
您建议使用哪种6或4?
此差异是否来自 TPS546D24A 和 TPSM8D6C24之间的差异?

此外、如何设置 VLOOP?
我尝试使用 eq 进行计算。 (10)、但结果的数字(5.288*10^(-6))太不相同。

⊿V_OUT=10mV
⊿I_OUT=11.64A
CSA=6.155mV/A
N=2
VOUT_SCALE_LOOP=0.5

您能告诉我如何计算它吗?

此致、
Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我将查看这些内容、并将在明天再次与您讨论。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    TPSM8D6C24数据表的应用部分中的 VLOOP 公式似乎存在误差。 它现在的读数为(mV/A)*(mV/A)。 情况不应如此。 目前、请参阅 TPS546D24A 数据表中的公式30来计算 VLOOP。  

    TPSM8D6C24数据表中的补偿程序与 IC 数据表(TPS546D24A)中的补偿程序不同。 因此、请参阅 IC 的数据表以计算 ILOOP 和 VLOOP。

    此致、

    Britton