请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A63-Q1 你(们)好
您能否帮助检查 TPS7A63-Q1是否支持用于短路和过流保护的折返电流功能?
我的客户需要一个汽车 LDO 和 VIN>36V、希望在发生短路时输出电流降低至0。 TPS7A63-Q1似乎是此机会的唯一选择、但 TPS7A63-Q1 D/S 不包含有关折返电流的更多信息、您能否就此提供意见? 谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您能否帮助检查 TPS7A63-Q1是否支持用于短路和过流保护的折返电流功能?
我的客户需要一个汽车 LDO 和 VIN>36V、希望在发生短路时输出电流降低至0。 TPS7A63-Q1似乎是此机会的唯一选择、但 TPS7A63-Q1 D/S 不包含有关折返电流的更多信息、您能否就此提供意见? 谢谢你。

您好、Shawn、
此致、
标记