This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A63-Q1:折返电流曲线

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117258/tps7a63-q1-foldback-current-profile

器件型号:TPS7A63-Q1

你(们)好

您能否帮助检查  TPS7A63-Q1是否支持用于短路和过流保护的折返电流功能?

我的客户需要一个汽车 LDO 和 VIN>36V、希望在发生短路时输出电流降低至0。  TPS7A63-Q1似乎是此机会的唯一选择、但 TPS7A63-Q1 D/S 不包含有关折返电流的更多信息、您能否就此提供意见? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    这是我们几个月前对其进行的测试、它确实具有较小的折返、但与较新器件的折返水平不同、该器件的原始输出电流为30-50%。

    我们测试了 EVM 在此器件上看到的小折返。 该器件将上升至大约800mA、然后经过该过程、将会显示大约665mA 的小折返。  

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    明白了。 您能帮助检查我的理解是否正确吗?  

    对于短路保护、LDO 通常有两种方案:  

    1. 一个简单的电流限制功能、如果 LDO 达到过热保护、则会禁用它。
    2. 折返电流、这会使输出电流低于电流限制设置、而旧器件具有较小的折返、但新器件具有较高的折返(原始输出电流的30-50%)。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    1. 一个简单的电流限制功能、如果 LDO 达到过热保护、则会禁用它。
      1. 在最基本的电流限制中、它将保持相同的值(砖墙)、直到结温上升到足以使其进入热关断状态。 是的、您答对了。
    2. 折返电流、这会使输出电流低于电流限制设置、而旧器件具有较小的折返、但新器件具有较高的折返(原始输出电流的30-50%)。  
      1. 是的、正确。 其理念是使折返点低于器件的最大工作电流、从而降低功率耗散。 我们的较新器件的折返点也比旧器件低得多。

    此致、

    标记