This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62091:设计帮助- Vout=3Vx3A - Vin=4.5~5.5V

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62091, LM76005, TPS62826, TPS2491, CSD19537Q3, SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110539/tps62091-design-help---vout-3vx3a---vin-4-5-5-5v

器件型号:TPS62091
主题中讨论的其他器件: LM76005TPS62826TPS2491CSD19537Q3SN65HVD1781

你(们)好

我在一个主题中开始了一个主题、要求同时回顾2个降压转换器、该主题(以下链接)主要涉及 LM76005、但也涉及 TPS62091、 然后、TI 工程师 Orlando Murray 让我打开另一个仅关于 TPS62091的主题、因此在这里、我要问 TI 工程师是否可以使用下面原理图的第二页检查所有内容。

原始帖子:

e2e.ti.com/.../lm76005-design-help---vout-5vx5a---vin-10-40v

e2e.ti.com/.../8875.SCH_2D00_01.pdf

其理念是 LM76005将生成5V 电压轨、而 TPS62091将接收此5V 电压并降低至3V3。

这是 Webench 设计、我选择的电感器恰好是 Vishay Webench 设计中建议的电感器。

e2e.ti.com/.../8750.WBDesign24.pdf

有什么建议? 建议?

此致、

耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    TPS62091的原理图对我来说很好。 其中一款较新的器件 TPS62826 也是一个不错的选择。 它采用更小的封装(1.5mm× 1.5mm)

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Varun。

    这是我更新过的、可能是最终的原理图。

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_02.pdf

    这是我的布局。

     TPS62091是左上角的 IC。 布局是否适合您?  TPS62091的数据表显示  了外露散热焊盘"外露散热焊盘连接到 AGND。" AGND 是引脚6、我是否应该走线从引脚6到外露焊盘? 因为它们已经通过接地平面互连。 红色的层是顶层、其下方的层是一个内部层、它是一个接地层。 接地层下面的层是3.3V 电源层、在这些层下面还有一个5V 电源层、可能还有第二个接地层、因为电路板是8层的。 有哪些建议?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    原理图看起来不错。  

    在布局上可以改进一些功能。 由于这是一个3A 器件、因此通过降低输入电容 GND 和器件 GND 之间的阻抗来降低开关噪声更为重要。 此外、降低输出电容 GND 和器件 GND 之间的阻抗有助于提高输出电压精度。

    • 在当前布局中、我看到 CIN 和 COUT 通过过孔连接到 PGND 平面。   应该可以在顶层本身上建立此连接。 您可以将电感器 L2的位置与 C47/C46进行交换(向上移动电感器并使电容器朝下)。 U2也可能需要稍微向上移动)。 然后、可在顶层实现 COUT 和 PGND 之间的直接连接。 通过这种更改、VOS 引脚也可以更好地通过顶层的短迹线而不是过孔连接到 COUT。
    • 如果您将 C49旋转90度、您还可以将其连接到顶层的 PGND 平面。 EN 布线可在 C49下方或内层中布线。  
    • 在数据表的图29中、有一个较小的 AGND 平面、SS 电容器以 AGND 为基准。  但我想、由于空间限制、在您的电路板上执行此操作将很困难。 我认为应该把它保留原样。
    • 最好连接 AGND、PGND 和外露散热焊盘、如图29所示。 请在当前布局中断开 AGND 与 PGND 的连接。 并将 AGND 和 PGND 连接到散热焊盘。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Varun。

    我尝试根据您的建议修改布局。

    因此、我具有以下内容:

    我在 Link-In 上发布了一篇文章、展示了我优化了布局、有 人(Lauri Viitas)给出了"负面"反馈、说这样热电流环路 就会变得更好、但冷电流环路会变得更糟。 如果可能、您可以检查一下吗?

    https://www.linkedin.com/posts/jeferson-pehls-b4079993_electronics-texasinstruments-pcb-activity-6951301198259830784-gWnM?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

    您还有哪些优化建议?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TPS62091和 LM76005的当前整体布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    输入、输出电容器和电感器的放置方式看起来不错。 热环路是导致开关噪声的因素、因为该环路中存在不连续电流。 与之前的过孔相比、顶层具有直接平面连接、因此器件从 COUT 到 PGND 的阻抗也会降低。  

    要纠正的一个问题是 AGND 和 PGND 连接。 PGND 仍然未连接到散热焊盘。 请制作一个小平面、将 PGND 连接到散热焊盘、如数据表的图29所示。 AGND 还连接到顶部的 GND 平面。 您可以断开与该平面的连接、但保持 FB 与 AGND 的连接。 AGND 已通过散热焊盘连接到 PGND。 我用黄色突出显示了这些变化。

    您能告诉我3.3V 电源轨有什么运行吗? 我找不到任何连接到此平面的东西? 如果您要从3.3V 电压轨汲取3A 电流、还可以向该电压轨添加更多过孔。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun、非常感谢。

    请再次检查。 您是否建议进行更多修改?

    C49更加接近。

    C51现在直接并联。

    C50位置改变、它是软启动电容器。

    AGND 引脚现在直接连接到靠近 AIN 引脚(C48)的高频电容器的 GND。

    我不会假装在3.3V 上添加更多过孔、因为这3个过孔直径为0.8毫米、非常大。 在我的诚实意见中,我认为超过3个0.8毫米的过孔是夸张的,我希望多边形也非常坚固,我看到孔的位置不是实心的。

    在3.3V 电源轨上、平均功耗不会高于700mA、但此电路板(载板)具有一个微型 PCI-Express 连接器/插槽、可在其他模块之间连接一个 GSM 模块模块、 它在传输过程中可能具有2A 峰值、因此最大瞬时电流为2.7A (在我的帐户中)。 但在 GSM 模块中、还有几个47uF 陶瓷电容器、而在载板中、有更多47uF 的电容器分散在其中。 它就在降压转换器的输出端、我们只有2个47uF 电容器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是   德州仪器(TI)的1个 LM76005、1个 TPS62091、2个 TPS2491、2个 CSD19537Q3、1个 SN65HVD1781。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    由于3.3V 电压轨上的过孔很大、因此您无需添加更多过孔。 谢谢。  

    在 AGND 侧、您能否切断我标记为黄色的迹线? 您不需要这些连接。 最好将 AGND 连接到尽可能靠近器件引脚的 PGND 附近-在这种情况下、它们通过散热焊盘连接。

    我建议的唯一其他更改是通过稍微移动 C49来使 C48更靠近器件-如果可能的话。 去耦电容器在最靠近器件引脚时有效。 否则、串联电感会降低去耦电容器的有效性。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Varun。

    请立即检查。

    我是否应该将迹线切为黄色?

    我无法在去耦电容器的中间位置布置使能引脚跟踪(间隙冲突)、因此我必须在使能端添加一个过孔、并且通过添加过孔、去耦电容器的末端被放置在离芯片更远的位置。

    你有什么看法?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总体布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    感谢您的更改。 现在我觉得很好。 您不必剪切以黄色突出显示的迹线。  

    您提到在 GSM/载波板中有更多47uF 的输出电容器。  我建议您只安装所需数量合适的电容器、而不要安装更多电容器、因为系统可能会在输出电容非常大的情况下变得不稳定。  数据表中的第9.2.2.2节建议针对大于150uF 的输出电容器通过负载瞬态或波特图测试稳定性。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun、谢谢。

    实际上、我现在已经查看了电路板、在载板中、只有2个额外的47uF 电容器。

    和可连接的小型 PCI 板、它也由3.3V 电压供电、所有 PCIe 板上的3.3V 电压也有2个47uF 电容。

    好的是、您通过夸大电容器数量让我意识到了这种可能的问题、因此、如果我们在生成原型时检查3.3V 电压轨中的某些故障、我们可以从电路板上通过电容器移除电容器、 例如、可能在载板上只保留一个、在 PCIe 板上只保留一个、我知道您的观察结果。

    应该考虑到47uF 电容器的额定电压为10V、它们上的电压将为3.3V、因此它们的实际电容将会降额。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    这些输出电容器似乎应该正常。 如果您看到一些稳定性问题、您可以尝试删除其中的一些问题、如您所述。

    您是否有任何其他问题或需要其他任何支持?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚结束。
    这是"最终"的整体布局。
    TPS62091由 Varun John 修订。
    LM76005由 Orlando Murray 修订。
    我喜欢结果。
    非常感谢。
    此致。