Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ24800
尊敬的 TI 团队:
我们的客户反馈、 当适配器在 笔记本电脑项目(3节电池)中使用 BQ24715时、插入适配器时、将会出现同样的电流噪声。 但是、拔下电池并重新拔插适配器后、电流噪声非常小。
他们移除了其他电源 IC、发现噪声从+VBAT 到+V3P3A。 由于+V3P3A 是一整块、整个电路板将有声音、声音更明显。

他们测试并比较了电池(3节苯电池)与无电池(3节苯电池)之间的差异、详细信息如下。
1) 1)使用电池时、插入适配器后、+VBATA 的频率将为5kHz 至7kHz、这可能导致较小的电流 噪声。

2)无电池时、 插入适配器后、+VBAT 的频率将为29xHz。 此时、电流 噪声非常小、可以忽略。

插入适配器后、+VBAT 将浪涌至13.6V 以上。 EC 设置为13125mV、BQ24715的充电截止电压设置为13.2V。

他们还尝试调整600k (默认)、800k、1M 到 EC 的不同转换频率、结果仍然相同。

他们想知道导致此电流噪声的原因。 还是 音频频率 限制 设置会影响这一点?

谢谢、
此致