This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于适配器输入电流限制

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113634/bq24800-about-adapter-input-current-limit

器件型号:BQ24800

(1).输入电流限制由 REG 0x3FH (条件 RAC:10m Ω 感测电阻)稳定为第8.3.5.1章。
如果将输入电流限制中心设置为4096mA (0b 0001 0000 0000 0000)、则其电气特性容差为+/- 2%、如下图所示。

在这种情况下、请教授电流调节精度+/- 2%的详细信息? 它是否包含 RAC 10m Ω 电阻器容差和充电器的放大器容差等?

换言之、以下哪一项是正确的案例1和案例2?

情况1. 输入电流限制差值仅为电流调节精度+/- 2%。

情况2. 输入电流限制差异的计算方法为(电流调节精度+/- 2%)+(RAC 阻抗容差+/- 0.5%)+(放大器容差+/-°) %)+…

如果案例2是 corrent、我们必须知道上述的价目、并且我们必须使用价目容差从4096mA 的设置中对扩散器进行滤波。 请教它。

(2)。 最大输入电流限制范围为 REG 0x3FH (0b 0001 1111 1100 0000)=8128mA/ RAC 10m Ω 感测电阻、如下图所示。

如果输入电流限制:8192mA 与上述问题(1)一样具有+2%的电流调节精度、则实际输入电流限制将为8192mA*1.02 =8356mA?
或者、即使电流调节精度为+2%、也会通过饱和将实际电流限制设置为8128mA?

(3)。 最大输入电流限制范围为 REG 0x3FH (0b 0001 1111 1100 0000)=8128mA/ RAC 10m Ω 感测电阻、如表17所示。

如果在 RAC 10m Ω 条件下电流吸收为8128mA 或更高、则感应电流会发生什么情况?
例如、当 RAC 10m Ω 时电流为9000mA 时、感应值削至8128mA、最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    输入电流限制差异仅为电流调节精度+/-2%。 这假设您符合数据表中列出的所有规格、如果使用具有高容差的电阻器、则需要将该容差添加到差异中。  

     最大输入电流限值为8128mA、尝试将电流设置为高于该限值的电流将无效、并且该值将削波为最大值8128mA

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    >最大输入电流限值为8128mA、尝试将电流设置为高于该限值的电流将无效、并且该值将削波为最大值8128mA

    (4)。 以上 crriping 是由硬件实现的?

    >输入电流限制差值仅为电流调节精度+/-2%。  

    >最大输入电流限值为8128mA、尝试将电流设置为高于该限值的电流将无效、并且该值将削波为最大值8128mA

    (5)。 如果将电流限制设置为8128mA、则实际电流限制为8128mA 或更低、即使条件是电流调节精度+ 2%、是否正确?  或者、即使  将电流限制设置为8128mA、  电流调节精度容差+ 2%也可能会导致8128mA 或更高的实际电流限制? (例如 8290mA)  

    (6)。 当 RAC 5兆欧姆时、最大测量输入电流为16256mA。 如果实际输入电流消耗高于16256mA 峰值  电流,例如23000mA 等
    输入电流限制行为是否没有问题?
    我们通过从16256mA 等电流达到溢出来避免出现异常结果

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是美国假期、请在周二之后再次查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    通过将输入电流限制寄存器设定为所需的值来设定此限值。 该器件的输入电流测量值不会高于设置的限值。 您不能将电流限制设置为高于8128mA、并且实际电流限制不会超过8128mA、根据电流调节精度、电流限制可能会更小。 对于 RAC 5m Ω、最大输入电流为16256mA、实际输入电流不会超过16256mA、将限制为该值、器件不会超过16256mA。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我们只想确认一下。

    当输入电流限制寄存器0x3Fh 设置为最大8128mA、并且输入电流感应电阻器 RAC 设置为5m Ω 时、

    输入电流限制实际工作点为16256mA +/- 2%?

    正确吗? (+/- 2%是精度)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    没错。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega