请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25148 您好!
客户希望使用此器件、因为它具有外部同步功能。
客户希望从外部将时钟同步到500kHz。
在数据表(第24页- 8.4.2页)中、可以将 LM25148同步到最高2.5MHz 的编程频率的±20%。
请您解释一下它的含义吗? 通过使用外部500kHz 时钟,是否可能会 出现±20%的误差?
在第7页(脉冲频率调制表) 中、kΩ 频率范围的测试条件、即9.53k Ω 的 RRT。 是否有理由使用该电阻器?
它被标记 为 FSYNCIN3的原因是什么 ?
谢谢、
VL