This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:外部同步

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116889/lm25148-external-sync

器件型号:LM25148

您好!

客户希望使用此器件、因为它具有外部同步功能。

客户希望从外部将时钟同步到500kHz。

在数据表(第24页- 8.4.2页)中、可以将 LM25148同步到最高2.5MHz 的编程频率的±20%。

请您解释一下它的含义吗? 通过使用外部500kHz 时钟,是否可能会 出现±20%的误差?

在第7页(脉冲频率调制表) 中、kΩ 频率范围的测试条件、即9.53k Ω 的 RRT。 是否有理由使用该电阻器?

它被标记 为 FSYNCIN3的原因是什么 

谢谢、  

VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VL:

    20% 以编程的 RT 电阻为基准、如果您的 RT 配置为500kHz、则您可以以~400-600kHz 的频率同步。 超出20%范围的同步可能无法按预期同步、并可能导致不稳定。

    20% 不是 频率误差。

    我们使用了9.53kΩ Ω 测试 RT、因为2.1-2.2MHz 是一个常见的开关频率。

    还有其他测试频率、但这是数据表中包含的频率。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多