This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1025-Q1:输出电容器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMG1025-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116646/lmg1025-q1-output-capacitor

器件型号:LMG1025-Q1
主题中讨论的其他器件:LMG1020

尊敬的团队:

我的客户正在使用 LMG1025/0。 我是否可以问、1025和1020的上升/下降时间为何基于不同的输出电容器220pF 和100pF? LMG1025和 LMG1020的最大输出电容器是否存在任何限制?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您联系 E2E!

    这些驱动器的输出不应连接电容器。

    两个器件的上升时间不同。 由于 LMG1025-Q1上的仿真负载增加、LMG1020呈现出更快的速度。 这些电容器用于模拟栅极驱动器尝试驱动的 FET 的电容。 我不确定为什么测试了不同的负载。

    就 FET 的总电容而言、没有指定的限制。  

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Kevin