请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1025-Q1 主题中讨论的其他器件:LMG1020、
尊敬的团队:
我的客户正在使用 LMG1025/0。 我是否可以问、1025和1020的上升/下降时间为何基于不同的输出电容器220pF 和100pF? LMG1025和 LMG1020的最大输出电容器是否存在任何限制?
谢谢!
迪伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户正在使用 LMG1025/0。 我是否可以问、1025和1020的上升/下降时间为何基于不同的输出电容器220pF 和100pF? LMG1025和 LMG1020的最大输出电容器是否存在任何限制?
谢谢!
迪伦