This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:UC1825、UCx84x IC 的关断功能和电流限制

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116301/uc1825-shut-down-functionality-and-current-limits-for-uc1825-ucx84x-ics

器件型号:UC1825

您好!

我需要专用的关断功能、该功能需要使用 TTL 高电平信号进行触发。 UCx825的数据表提到、通过将 ILIM/SD 引脚拉至高电平或将 SS、COMP 引脚拉至低电平可实现此功能。 在 UCx84x IC 中、还建议将 COMP 引脚拉低。 我目前使用的是具有专用关断引脚的 UCx846 IC。 我的问题如下

1) 1)如果使用小型 FET/BJT 将 SS 引脚拉低、这是否会超出器件的绝对最大额定值(根据数据表、为20mA)

2) 2) COMP 引脚的查询也相同、最大额定值为5mA。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandha 您好!

    1) 1) SS 引脚上的额定电流为20mA 时"灌电流"。

    当 SS 被拉至低电平时、源电流将在内部限制为20uA、最大值。  因此、可以将 SS 拉至低电平。

    2) 2) COMP 引脚的额定电流为5mA、最大值。

    但是、COMP 的源电流在内部限制为1.3mA、典型值。  数据表未显示最大值、但我确信它小于5mA。  即使它的典型值是3倍、也只有3.9mA。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、  

    我在比较误差放大器输出电流和 SS 引脚的源电流规格时感到困惑。 需要确认 COMP/SS 引脚具有内部电流限制。  

    此致

    Nandha