This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:具有量化电压前馈的 VVAO 功率限制

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UC3854A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111450/ucc28070-vvao-power-limit-with-quantized-voltage-feed-forward

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UC3854A

根据数据表、当 VINAC 不在该范围内与 kVFF 对应的值时、电压误差放大器通过升高或降低其输出电压 VAO 来进行补偿。 乘法器输出被钳位在5V。 通过连续前馈、此功率限制是固定的、但使用此量化方案时、它将随输入电压而变化。 因此、很难知道如何设置此设置以确保最大输入功率。

从2016年/ 2017年使用此 IC 开始、我做了一个注释、将计算更改为使用4.2V 的最大 VAO 而不是5V 的最大 VAO、以设置最大功率、因为存在量化。 从那时起、我仍在打印我与技术支持的信函、但我找不到这方面的记录来进行确认。

4.2V 是否是设置最大功率的正确值、以确保在任何输入电压下都能实现该值? 如果不是、应该是什么?

我不想再过度设计额定功率了。

UCC28070设计没有在这些点之间进行线性插值、这太糟糕了、因为它会很好地遵循实际的抛物线曲线、不会出现这个问题。 请参阅随附的文件、其中我在 Mathcad 中进行了最小二乘拟合、以确定平滑曲线、从而表示计算的量化点。

e2e.ti.com/.../UCC28070-Multiplier.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的查询。

    您可能正确的做法是、设置 VAO =4.2V 将允许在所有线路电压下实现最大输入功率(引脚)、但它会导致所需应用的设计过度、因为它允许的输入功率高于数据表中所示的建议过程。 (第21/22页)

    对于给定的输入功率(对应于固定负载功率)、VAO 将设置为5V、对应于 QVFF 二进制加权值的下限、并随着输入电压(Vin)达到二进制加权值的上限而降低、从而使 IMO 电流基准相同。 在瞬态期间、 VAO 可暂时高达5V、这允许 在此期间处理高于引脚(max)的电压。  

    您的观点对于线性插值的想法是正确的。 当芯片制造于2007年时、IC 和系统设计人员意识到了这一事实、但 考虑 到半导体工艺能力、芯片尺寸和成本以及其他模拟与数字因素的限制、他们已经尽力了。   

    如有任何澄清、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回答。

    由于我没有获得处理这一问题的具体方法、因此我不得不自己进行数学运算、以找到处理这一问题的方法。 当我尝试完成项目时、我真的不需要做额外的工作。

    我将 V_VINACpeak 的公式定义为因子 k_VFF 乘以因子 M、该因子表示从量化电平到实际输入的变化。 当输入等于量化电平对应的值时、M =1。 然后、我将其代入乘法器方程、并推导出输入功率的表达式。 输入功率与 M 的平方成正比

    我有一个 Mathcad 文件、该文件将量化级别调整为具有最小二乘拟合的平滑曲线。 然后、我扩展了该文件以计算每个量化范围每一端的 M 值。 然后、我选择了所有这些范围的最小值和最大值的最坏情况、结果是最小值为0.917、最大值为1.083。 使用这些、我能够正确计算功率限制范围。

    当我将最小功率限制设置为额定功率的10%(以允许组件容差的裕度)时、最大功率限制最终为额定功率的54%。 这种情况非常不连贯、避免元件额定值过高的唯一方法是瞬时电流限制。

    对该 IC 的批评

    我真的不喜欢这个乘法器前馈的实现方式。 它唯一的优点是它检测每个周期的峰值电压、以确定并锁定下一个周期的前馈。 这些离散量化电平会导致:

    • 功率限制极低。
    • 电压环路增益不再是恒定的。 为了彻底了解、必须计算每个范围的极限值处的环路增益、以确保其稳定。
    • 这会使数学复杂化、而且是一种棘手的问题。
    • 以前的 Unitrode /TI 控制器(如 UC3854A)的雅致的乘法器限制 IMO <= 2*IAC 尚未实现。 这是一个令人失望的缺点。

    我之所以使用该器件、唯一的原因是电流感应架构更适合我所做的工作。

    我找不到附加文件的方法、因此我要将此文件发送给我当地的现场应用工程师 Darren Jenkins、其中包含几个文件来展示我的数学原理。