This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:BQ24800 ACOK 始终为高电平问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112203/bq24800-bq24800-acok-always-high-issues

器件型号:BQ24800

您好!

情况是 适配器5V/2A 输入、无电池。 为什么 ACOK 始终为高电平?  VIN 为5V,ACDet 为2.45V,但 ACOK 持续为高电平。 根据数据表, ACOK 引脚在一段时间内处于低电平状态。

谢谢、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    ACOK 是高电平有效的交流适配器检测开漏输出。 当存在有效的适配器时,即满足以下条件时,它被拉高:

    ACDET 高于2.4V、VCC 高于 UVLO、但低于 ACov 和 VCC 高于 BAT。

    如果上述任一条件无效、则 ACOK 被内部 MOSFET 拉低

    使用此功能时、您的系统中是否存在任何问题?

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    具有 ACOK 引脚的高电平状态,但没有充电器的任何输出电压。 如果没有充电器的电压、同一系统无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、  

    为了使充电器输出电压、需要设置某些参数。 充电电流和充电电压必须通过主机控制器正确设置、充电器才能正常工作。 如需更多信息、请参阅下面随附的用户指南。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc60/sluuc60.pdf?ts=1656105872764&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的信息。 @、我测量的 ACDRV 电压是11.2V 的适配器、没有电池成瘾。 哪些引脚有助于调试?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    为了进一步调试、我建议将电池连接到电池端子并设置充电电流和充电电压寄存器。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    充电器电压/电流:5V/2A

    将电池连接到电池终端并使用适配器:

    BATDRV 和 BATSRC 与电池的电压相同(4.4V)。  

    BATPRES#:始终2.56V (电池存在或不存在)

    BATSTAT#:始终为高电平。

      除了充电电压和电流之外、需要设置哪些寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    无需设置其他值、如果遇到问题、通过 REG0x12[14:13]=00禁用看门狗计时器可能会很有帮助

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    请帮您查看我的充电器电路(附加文件)吗? e2e.ti.com/.../BQ24800-schematic-_2800_TI_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    如果您在选择外部元件时遇到问题、请按照此主题获取原理图指导文档。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064617/faq-bq24780s-faq-how-do-i-ensure-the-charger-schematic-is-satisfactory-is-there-a-schematic-checklist-for-bq24780s

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    BATPRES#的信号  交替切换为高电平和低电平。 为什么会出现此问题?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    请澄清正在设置哪些参数。 为 VIN、充电电压、充电电流寄存器等设置了什么值? BATPRES 是低电平有效引脚、如果存在电池、读数应始终为低电平。 您的适配器电压可能不够高、请提供其他信息。 谢谢你

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Adriana Gonzalez Vega:

    我的适配器是5V/2A,

     --------------------------------------

    电池规格:

    电压:4.4V±0.025,切断≦152mA
    充电电流:1,520mA
    放电电流1、5mA 至3.0V 结束

    ----------------------------------------

    寄存器设置

    0x12H 选项控制0:0xE108

    0x14H 充电电流设置:0x05C0 (1472mA)

    0x15H 充电电压设置:0x1130 (4.4V)

    ------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BATDRV 和 BATSRC 的电压是否为仅适配器连接处的零电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是美国假期、请在周二之后再次查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我正在尝试重新创建您遇到的问题、这需要比预期更多的时间。 我将在最近的星期三向您介绍我的调查结果、感谢您的耐心。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!  更新我的状态。

    BATPRES#:低电平有效。

    ACDRV:10.5V 、但 BATDRV 与我的电池电压相同。  

    我的适配器是5V/2A,

     --------------------------------------

    电池规格:

    电压:4.4V±0.025,切断≦152mA
    充电电流:1,520mA
    放电电流1、5mA 至3.0V 结束

    ----------------------------------------

    寄存器设置

    0x12H 选项控制0:0xE108

    0x14H 充电电流设置:0x05C0 (1472mA)

    0x15H 充电电压设置:0x1130 (4.4V)

    ------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我建议调试的是捕获开关节点的波形、如果捕获是开关、则充电器正常工作。 在第一个波形中、Vin 显示为20V、您能否验证 Vin 的值。 如果 ACDET 为2.45V、则 Vin 应接近20V。 我还建议验证 ACDET 上电阻分压器的值。 为该电阻分压器使用866k Ω 和133k Ω 电阻器将需要~17V 的电压才能为充电器充电。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流预测:5V/2A。 VIN=5V。 ACDET=2.45,BATPRES#为低电平有效。  BATSTAT#为低电平。

    问题:BATDRV 和 BATSRC 是相同的电压,而不是 V (BATDRV)- V (BATSRC)= 6V。

    如何打开 BATFET?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    寄存器映射、BATDRV、BATSRC、HI/LODRV、Vsystem 和 VPHASE 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    禁用看门狗 :VBATDRV:4.14V & VBATSRC:4.14V

    仅移除适配器和电池:VBATDRV:4.14V 和 VBATSRC:4.14V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、  

    根据您提供的信息配置 EVM 板后、我能够捕获开关波形。 我附上了我的调查结果。 我目前建议订购 BQ24800EVM 并遵循上述 EVM 用户指南、因为其中显示了成功使用器件的分步配置。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega