Other Parts Discussed in Thread: BQ24800EVM
您好!
情况是 适配器5V/2A 输入、无电池。 为什么 ACOK 始终为高电平? VIN 为5V,ACDet 为2.45V,但 ACOK 持续为高电平。 根据数据表, ACOK 引脚在一段时间内处于低电平状态。
谢谢、
Johnny

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800EVM
您好!
情况是 适配器5V/2A 输入、无电池。 为什么 ACOK 始终为高电平? VIN 为5V,ACDet 为2.45V,但 ACOK 持续为高电平。 根据数据表, ACOK 引脚在一段时间内处于低电平状态。
谢谢、
Johnny

您好、Johnny、
ACOK 是高电平有效的交流适配器检测开漏输出。 当存在有效的适配器时,即满足以下条件时,它被拉高:
ACDET 高于2.4V、VCC 高于 UVLO、但低于 ACov 和 VCC 高于 BAT。
如果上述任一条件无效、则 ACOK 被内部 MOSFET 拉低
使用此功能时、您的系统中是否存在任何问题?
此致、
Adriana Gonzalez Vega
您好、Johnny、
为了使充电器输出电压、需要设置某些参数。 充电电流和充电电压必须通过主机控制器正确设置、充电器才能正常工作。 如需更多信息、请参阅下面随附的用户指南。
此致、
Adriana Gonzalez Vega
非常感谢
请帮您查看我的充电器电路(附加文件)吗? e2e.ti.com/.../BQ24800-schematic-_2800_TI_2900_.pdf
您好、Johnny、
如果您在选择外部元件时遇到问题、请按照此主题获取原理图指导文档。
此致、
Adriana Gonzalez Vega
尊敬的 Adriana Gonzalez Vega:
我的适配器是5V/2A,
--------------------------------------
电池规格:
电压:4.4V±0.025,切断≦152mA
充电电流:1,520mA
放电电流1、5mA 至3.0V 结束
----------------------------------------
寄存器设置
0x12H 选项控制0:0xE108
0x14H 充电电流设置:0x05C0 (1472mA)
0x15H 充电电压设置:0x1130 (4.4V)
------------------------------------------
您好!
谢谢! 更新我的状态。
BATPRES#:低电平有效。
ACDRV:10.5V 、但 BATDRV 与我的电池电压相同。
我的适配器是5V/2A,
--------------------------------------
电池规格:
电压:4.4V±0.025,切断≦152mA
充电电流:1,520mA
放电电流1、5mA 至3.0V 结束
----------------------------------------
寄存器设置
0x12H 选项控制0:0xE108
0x14H 充电电流设置:0x05C0 (1472mA)
0x15H 充电电压设置:0x1130 (4.4V)
------------------------------------------
您好、Johnny、
我建议调试的是捕获开关节点的波形、如果捕获是开关、则充电器正常工作。 在第一个波形中、Vin 显示为20V、您能否验证 Vin 的值。 如果 ACDET 为2.45V、则 Vin 应接近20V。 我还建议验证 ACDET 上电阻分压器的值。 为该电阻分压器使用866k Ω 和133k Ω 电阻器将需要~17V 的电压才能为充电器充电。
此致、
Adriana Gonzalez Vega