请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 我们认为我们将使用2.2 uH 线圈、因为我们可以从库存中使用它。 充电电流约为6A、开关频率为800kHz。
上述组合是否没有问题?
或者、我们必须使用3.3uH 作为表20? 是否需要更换部件?
您能否教授您的意见和理由?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们认为我们将使用2.2 uH 线圈、因为我们可以从库存中使用它。 充电电流约为6A、开关频率为800kHz。
上述组合是否没有问题?
或者、我们必须使用3.3uH 作为表20? 是否需要更换部件?
您能否教授您的意见和理由?
此致、