This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于线圈选择

Guru**** 2533880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116483/bq24800-about-coil-selection

器件型号:BQ24800

我们认为我们将使用2.2 uH 线圈、因为我们可以从库存中使用它。 充电电流约为6A、开关频率为800kHz。

上述组合是否没有问题?

或者、我们必须使用3.3uH 作为表20? 是否需要更换部件?

您能否教授您的意见和理由?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电感器饱和电流较高、则使用2.2uH 电感器不应成为问题。

    使用等式7找出最坏情况占空比的纹波电流。 然后使用等式6来确定饱和电流值。 如果您的占空比为0.5、我计算出了2.8安培的纹波。 因此、您的电感器需要具有大于2.8/2 + 6 = 7.4的饱和电流限制。