请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 您能否教授 R1和 C1的设计方法?
(1)...您能 不能告诉我计算 r1=k 2Ω Ω 和 c1=2.2uH 的条件。
我想知道计算方法和用于计算的条件。
适配器电缆的条件例如、随机电感和电容器、互阻抗。
(2)。 此外、我们还想知道 R1所需的额定功率和 计算方法。
・我们可以 使用10欧姆(0.33W)。 但我们现在无法使用 R1 (2010英寸大小)。
因此、我们希望考虑 是否可以使用10欧姆(0.33W)、具体取决于计算结果。

此致、