This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于输入滤波器设计(第9.2.1.2.11章)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116439/bq24800-about-input-filter-design-chapter-9-2-1-2-11

器件型号:BQ24800

您能否教授 R1和 C1的设计方法?

(1)...您能 不能告诉我计算 r1=k 2Ω Ω 和 c1=2.2uH 的条件。

   我想知道计算方法和用于计算的条件。

     适配器电缆的条件例如、随机电感和电容器、互阻抗。

(2)。 此外、我们还想知道 R1所需的额定功率和  计算方法。

・我们可以 使用10欧姆(0.33W)。 但我们现在无法使用 R1 (2010英寸大小)。

 因此、我们希望考虑 是否可以使用10欧姆(0.33W)、具体取决于计算结果。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有用于滤波器的手动计算方法。 滤波器将取决于您的电缆长度、电缆电感、输入功率和输入电压。 我建议运行仿真来确定 R1和 C1的大小和功率。