This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于电容器

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115658/bq24800-about-capacitor

器件型号:BQ24800

在第9.2.1.8章中,说明:CIN 仅是陶瓷电容器。

我们认为我们将主要使用 POSCAP 到 CIN (+一些动态电容)。  

POSCAP 钽聚合物电容器| Panasonic 工业器件

没问题吗? 请听我说。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们提供了有关 POSCAP 的其他信息。 它没有直流偏置。

    ECR 约为100m Ω。 我们认为我们通过添加一些陶瓷电容来降低 ECR。

    最好的农家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    由于放置位置和 ESR 要求非常关键、我强烈建议使用单个陶瓷电容器。 我建议您选择具有高额定电压的陶瓷电容器、以在工作点获得所需的值。 对于 CIN、电容越大越好。

    使用钽电容器和陶瓷电容器可能可行、但如果要使用钽电容器、我仍然建议使用较大的陶瓷电容器。

    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    如果可以、您能否教授  CIN 的 ESR 要求目标?

    我们希望使用 钽电容器和陶瓷电容器、因为这样可以降低陶瓷电容器的可闻噪声(放置不是问题)。

    条件:充电电流最大为6A。 输入电压20V、电池12V-17.6V (4节)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器应具有0.1 欧姆或更低的阻抗。 数据表建议使用 X5R 或 X7R 电容器。

    查看 POSCAP 数据表、我认为 POSCAP 可以正常工作。 ESR 足够低。

    以下是数据表中的部分:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我知道。

    顺便说一下、您能不能教授 CSYS+Cin 的9.2.1.2.9章节(仅电池升压内部补偿)、请参阅?


    (1)。 我想确认我的独立是正确的或不正确的。

       从数据表说明中删除了如果仅使用电池升压模式、并且 VSysMin ()为6.7V、VBOOST 电压为1.6V 为 REG 0x38[5]= 0、

       最低升压比为(6.7V+1.6V)/6.7V=1.25

      如果 L1为2.2uH、则表22中的 CSYS+Cin 为200uF。 正确吗?

    (2)。 4节电池和 VSysMin ()为12V、Vboost 电压为2.3V (REG 0x38[5]= 1)的情况、

        最低升压比为(12V+2.4V)/12V=1.2。

       如果 L1为2.2uH、CSYS+Cin 需要多大的电容?

    (3)。 如果禁用仅电池内部升压、并且 L1=2.2uH 且 CBATT 为40uF、

       CSYS 需要多大的电容? 20 μ F?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、正确

    2.我通过数据表中的等式10来计算总电容、得到的值为222uF。

    3、是、20 μ F。 这是因为 BQ24800使用传统的电源路径方案、在此设置中、适配器直接连接到系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >3. 是的、20 μ F。 这是因为 BQ24800使用传统的电源路径方案、在此设置中、适配器直接连接到系统。

    当混合升压模式启用且仅电池升压模式禁用时、它是否与20uF 相同? 正确吗?

    我们认为我们将使用混合升压模式、但我们认为我们不会使用仅电池升压模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 混合动力升压模式通过打开 BATFET Q3来补充系统电流。