This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:混合超级电容器充电查询

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115119/bq25173-hybrid-supercapacitor-charging-inquiries

器件型号:BQ25173

你好

作为备用辅助电源、您需要使用 BQ25173以使用由三个混合电容器(3.8V 30F)组成的11.4V 串联电压。 [随附混合电容器数据表]

e2e.ti.com/.../data_5F00_sheet_5F00_VEL08203R8306G.pdf

我尝试通过调整反馈电阻器将输出电压设置为11V 来使用它。

为此、我是否需要使用单独的电池平衡(BMS) IC?

是否可以使用 BQ25173为混合电容器充电?

我始终感谢您的辛勤工作、并感谢您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、11.4V 超出了10.5V 建议的输出电压运行条件。 不建议在扩展操作中使用。 除 Vout 外、 BQ25173 应该能够为指示的电容器充电。  此 应用需要外部电池平衡电路。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已通过您的答案得到解决。
    谢谢你。