请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25173 你好
作为备用辅助电源、您需要使用 BQ25173以使用由三个混合电容器(3.8V 30F)组成的11.4V 串联电压。 [随附混合电容器数据表]
e2e.ti.com/.../data_5F00_sheet_5F00_VEL08203R8306G.pdf
我尝试通过调整反馈电阻器将输出电压设置为11V 来使用它。
为此、我是否需要使用单独的电池平衡(BMS) IC?
是否可以使用 BQ25173为混合电容器充电?
我始终感谢您的辛勤工作、并感谢您的回复。
谢谢你。