This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930 BQ76930 BQ76930 + BQ78350电流测量超出默认范围

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116186/bq76930-bq76930-bq76930-bq76930-bq78350-current-measurement-outside-the-default-range

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1

您好!

是否可以使用这些 IC 打造一种能够为大于32767mA 和32767mAh 的电流设置保护和电量监测计的解决方案? 例如、现在、我将电流校准一半、并获得最高65534 mA 的电流范围。 但它看起来是这样的
这不是正确的方法、尤其是在 SC 保护方面、即使使用了 RSNS 位也是如此。 简单地说、我希望获得200A 的恒定电流以及更大的电流、如果可能、在该 IC 上构建稀释液的正确方法是什么?