主题中讨论的其他器件: BQ78350、 BQ78350-R1
您好!
是否可以使用这些 IC 打造一种能够为大于32767mA 和32767mAh 的电流设置保护和电量监测计的解决方案? 例如、现在、我将电流校准一半、并获得最高65534 mA 的电流范围。 但它看起来是这样的
这不是正确的方法、尤其是在 SC 保护方面、即使使用了 RSNS 位也是如此。 简单地说、我希望获得200A 的恒定电流以及更大的电流、如果可能、在该 IC 上构建稀释液的正确方法是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以使用这些 IC 打造一种能够为大于32767mA 和32767mAh 的电流设置保护和电量监测计的解决方案? 例如、现在、我将电流校准一半、并获得最高65534 mA 的电流范围。 但它看起来是这样的
这不是正确的方法、尤其是在 SC 保护方面、即使使用了 RSNS 位也是如此。 简单地说、我希望获得200A 的恒定电流以及更大的电流、如果可能、在该 IC 上构建稀释液的正确方法是什么?
您好、Alexander、
应根据您的应用的电流范围选择感应电阻器。 BQ76930数据表中的详细设计示例部分介绍了感应电阻器值选择过程。
对于 BQ78350、您有几个选项。 您可以将 BQ78350-R2固件加载到 BQ78350-R1器件上- R2具有 IPSCALE 功能、可将电流调节10倍或100倍。 或者、您也可以使用本演示 文稿中所述的 CC 增益和 CC 容量参数来缩放 BQ78350-R1 (或 R1A)上的电流:/CFS -files/_key/communityserver-discussions -compon成分-files/196/1300.6562.Gauge-Design-Configurations-for-High-Charge--Discharge-Rate-Applications.pdf
此致、
Matt