This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:欠压恢复问题

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115798/bq77915-undervoltage-recovery-issue

器件型号:BQ77915

尊敬的 TI:

我在器件的欠压恢复过程中遇到问题。

我们的 BMS 设置(包括电池和负载+充电器)如上所示。

对于上述情况、我们面临从欠压恢复的问题。

我们在低侧(通过 BAT-ve 和 PACK-VE 端子)进行充电/放电、这与 EVM 略有不同。

电路的其余部分与 EVM 类似。

我们是22 Ω 的栅极电阻器、用于充电和放电、而10M 用于两个(充电和放电 MOSFET)上的栅源极电阻。

这些值是否有问题。  

请确认。 我可以随意共享原理图以供审阅。 请分享电子邮件 ID?

此致、
Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    我想查看您的原理图、并向您发送一封私人邮件。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    感谢您发送原理图。  我建议您根据 数据表中的图10-6将栅源极电阻值从10M 更改为3.3M。  此外、作为良好的做法、您应该在 DSG 引脚上的并联 FET 配置之前添加一个电阻器。  22欧姆是一个非常低的栅极电阻值。  该数据表建议使用4.5k。

    最棒的

    Andria