请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 尊敬的 TI:
我在器件的欠压恢复过程中遇到问题。

我们的 BMS 设置(包括电池和负载+充电器)如上所示。
对于上述情况、我们面临从欠压恢复的问题。
我们在低侧(通过 BAT-ve 和 PACK-VE 端子)进行充电/放电、这与 EVM 略有不同。
电路的其余部分与 EVM 类似。
我们是22 Ω 的栅极电阻器、用于充电和放电、而10M 用于两个(充电和放电 MOSFET)上的栅源极电阻。
这些值是否有问题。
请确认。 我可以随意共享原理图以供审阅。 请分享电子邮件 ID?
此致、
Sachin