Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM
您好!
我尝试通过在 BQ76952EVM 板的 PACK+和 PACK-上提供3000mA 的恒定电流来校准电流。 我在 BAT-和 CELL16之间连接了一个42V 直流电源、并使用电池仿真器校准电池电压、电池组、电池组和 LD 电压。 数据存储器:配置:TS1配置和数据存储器:配置:TS3配置的值为十六进制07。 因此、我尝试通过勾选校准:温度校准中的传感器1和传感器3来校准温度。 但它会产生误差、并且不会进行校准。 但它确实运行了一次。 此外、对于电流增益校准、我将 PACK+和 PACK-连接了一个12V 电源与4欧姆电阻器串联、理想情况下、该电阻器应提供3A 电流过此电路。 但它在万用表和读取器中显示0A、现在我无法校准电流。 这使我怀疑我是否误禁用了任何 FET。 但我按照培训视频的要求、在数据存储器中设置寄存器值。 是否有任何必须的默认配置来确保我的电路是闭合的?