Other Parts Discussed in Thread: TLC59291, TLC59116F, LP5861, LP5860EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59291 主题中讨论的其他器件: TLC59116F、 LP5861、 LP5860EVM
大家好、
您能为我们解决以下客户的问题提供帮助。
我有关于 TI 制造的 LED 驱动器的技术问题、器件型号为 TLC59291
在设计中使用它之前、我希望先验证它的运行情况、但从它的数据表中我并不完全清楚答案。
我的具体问题是该部件是否通过 PWM 输出来控制 LED 亮度? 我们需要控制 LED 亮度、但无法让它们高速闪烁、因此我正在寻找通过控制阴极电压来控制 LED 电流的器件。
我想澄清一点,我正在特别寻找一个驱动器来控制 LED 亮度*而不对输出进行 PWM 控制。 我们的用例需要通过控制 LED 上的电压来调节电流、而不是通过打开和关闭 LED 来调节电流。 我认为 TLC59291确实控制了实际输出电压、但我并不完全清楚数据表。
TLC59116F 等其他类似器件专门说它们对输出进行 PWM 以进行电流控制、因此我认为 TLC59291不会进行任何开关操作、但很难根据数据表中的某些信息的措辞来确定。
此致、
Jonathan