This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59291:TLC59291:通过控制阴极电压来控制 LED 电流。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59291, TLC59116F, LP5861, LP5860EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115982/tlc59291-tlc59291-controls-the-led-currents-by-controlling-the-cathode-voltage

器件型号:TLC59291
主题中讨论的其他器件: TLC59116FLP5861LP5860EVM

大家好、
您能为我们解决以下客户的问题提供帮助。  
我有关于 TI 制造的 LED 驱动器的技术问题、器件型号为 TLC59291
在设计中使用它之前、我希望先验证它的运行情况、但从它的数据表中我并不完全清楚答案。
我的具体问题是该部件是否通过 PWM 输出来控制 LED 亮度? 我们需要控制 LED 亮度、但无法让它们高速闪烁、因此我正在寻找通过控制阴极电压来控制 LED 电流的器件。
我想澄清一点,我正在特别寻找一个驱动器来控制 LED 亮度*而不对输出进行 PWM 控制。 我们的用例需要通过控制 LED 上的电压来调节电流、而不是通过打开和关闭 LED 来调节电流。 我认为 TLC59291确实控制了实际输出电压、但我并不完全清楚数据表。
TLC59116F 等其他类似器件专门说它们对输出进行 PWM 以进行电流控制、因此我认为 TLC59291不会进行任何开关操作、但很难根据数据表中的某些信息的措辞来确定。
 
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    TLC59291可在不对输出进行 PWM 的情况下控制 LED 电流。 实际上、它是模拟调光。

    TLC59291是一款具有7位全局亮度控制的器件。 也就是说、所有可用通道的电流输出被调整为相同的值。

    3.如果客户希望分别调整不同通道的电流输出,则该器件不适用。 在这种情况下、我建议使用 LP5861。 您可以通过将其扫描线编号配置为1来使用 LP5860EVM 对其进行评估。 这将使它们的作用 几乎相同。 它们来自同一器件系列。  

    4、为了清楚说明这一点、我们通常说这些器件控制电流而不是电压。

    [~ userid="470463" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115982/tlc59291-tlc59291-control-the -led-Current-by-control-cathode-voltage"]因此、我正在寻找通过控制阴极电压来控制 LED 电流的器件[引用/引用]。

    此致、

    李国能