This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:电源监控 IC 建议

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386596, TPS3704, TPS3307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114972/tps386596-power-monitoring-ic-recommendation

器件型号:TPS386596
主题中讨论的其他器件: TPS3704TPS3307

您好!

我正在寻找一款能够监控电路板中所有电源轨的电压监控 IC。  需要进行监控、以确保应用到给定 IC 的导轨在提升重置之前有效。

电源轨要求如下:

电源轨1:0.84V (内核)

电源轨2:0.84V (IO)

电源轨3:1.8V

Rail4:3.3V

请为同一个建议一个监控 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以使用 TPS37044BJOFDDFRQ1。 它具有0.8V 的可调阈值、您可以使用电阻梯对其进行配置。  您能否提供更多详细信息,因为您的功率和面积预算是多少,您需要的精度水平是多少?

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    感谢您的回答。

    我将使用此 IC 来监控主要 FPGA 的所有电压。 因此、我需要2.5%的精度。

    是否可以调整所有四个感应电压阈值? 我有两个电压轨来监控1.8V 和3.3V。 您建议的 IC 是否支持相同的功能?

    我没有任何特定的面积要求。

    您还能告诉我 TPS386596与   TPS37044有何不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供详细信息。 两个 IC 都可以根据您的精度要求正常工作、并且都可以支持您的阈值。  主要差异如下:  

    • TPS3704提供4个不同的复位引脚、以防您想要检查发生故障的确切电源轨。 如果您只想报告一个引脚上的故障、则可以使用 TPS386596。
    • TPS3704提供窗口监控、而 TPS386596仅提供 UV。  
    • 如果您想使用 MR 功能、请选择 TPS386596。  

    祝您设计顺利。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    如果理解正确、我可以使用电阻分压器调整 SENSE 引脚的阈值电压。

    由于监控电压的要求之一是0.84V、我能否直接连接0.84V。  

    此外、SENSE 引脚的容差为4%。 您能否建议容差较小的 IC。

    我的内核电源的输入电压(min)=0.82V、输入电压(typ)=0.84V、输入电压(max)=0.86V。 其容差为2.5%。

    那么、您能否建议一个容差较小的替代 IC。  

    此 IC 也可以用于国防应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TPS3704是窗口比较器、窗口容差为4%。  如果在整个温度范围内输出高于 OV =832mV 或低于 UV=768mV 且精度为1%、则复位将被置为有效。  您可以选择 容差为1% 的电阻器、精度接近2%。  

     如果您希望在 UV 上进行监控、则可以选择具有1%电阻器容差的 TPS386596。  

    我将在单独 的线程中讨论国防应用。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们只有一个  军用级的多通道监控器(3通道) TPS3307。   

    您可以在以下链接的相应等级中找到所有器件(选择监控器的电源管理)-  

    https://www.ti.com/applications/industrial/aerospace-defense/products.html?keyMatch=QMLQ  

    此致

    Trailokya