主题中讨论的其他器件: TPS3704、 TPS3307
您好!
我正在寻找一款能够监控电路板中所有电源轨的电压监控 IC。 需要进行监控、以确保应用到给定 IC 的导轨在提升重置之前有效。
电源轨要求如下:
电源轨1:0.84V (内核)
电源轨2:0.84V (IO)
电源轨3:1.8V
Rail4:3.3V
请为同一个建议一个监控 IC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一款能够监控电路板中所有电源轨的电压监控 IC。 需要进行监控、以确保应用到给定 IC 的导轨在提升重置之前有效。
电源轨要求如下:
电源轨1:0.84V (内核)
电源轨2:0.84V (IO)
电源轨3:1.8V
Rail4:3.3V
请为同一个建议一个监控 IC。
你(们)好
感谢您提供详细信息。 两个 IC 都可以根据您的精度要求正常工作、并且都可以支持您的阈值。 主要差异如下:
祝您设计顺利。
您好、Trailokya、
如果理解正确、我可以使用电阻分压器调整 SENSE 引脚的阈值电压。
由于监控电压的要求之一是0.84V、我能否直接连接0.84V。
此外、SENSE 引脚的容差为4%。 您能否建议容差较小的 IC。
我的内核电源的输入电压(min)=0.82V、输入电压(typ)=0.84V、输入电压(max)=0.86V。 其容差为2.5%。
那么、您能否建议一个容差较小的替代 IC。
此 IC 也可以用于国防应用。
你(们)好
TPS3704是窗口比较器、窗口容差为4%。 如果在整个温度范围内输出高于 OV =832mV 或低于 UV=768mV 且精度为1%、则复位将被置为有效。 您可以选择 容差为1% 的电阻器、精度接近2%。
如果您希望在 UV 上进行监控、则可以选择具有1%电阻器容差的 TPS386596。
我将在单独 的线程中讨论国防应用。
此致
Trailokya
你(们)好
我们只有一个 军用级的多通道监控器(3通道) TPS3307。
您可以在以下链接的相应等级中找到所有器件(选择监控器的电源管理)-
https://www.ti.com/applications/industrial/aerospace-defense/products.html?keyMatch=QMLQ
此致
Trailokya