This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:用于 LPDDR5的电源 IC

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62869, TPS62A01
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112404/tps62869-power-ic-for-lpddr5

器件型号:TPS62869
主题中讨论的其他器件: TPS62A01

专家您好!

我有一些问题。

我想知道、LPDDR5 VDD2有电源 IC。

以下是我们客户的规格。

如果 LPDDR5 VDD2没有器件、是否可以为此使用 TPS62869?

如果没有、您可以向我推荐器件吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您对此 VDD2的功率是否有任何特定的要求? 按功能? 时间?  

    如果 您只是在寻找一款额定电流为1A 的简单负载点转换器、我建议采用最新的 TPS62A01低 IQ、以便在低电流条件下提供高效率。

     

    对于 VDDQ、并非所有转换器都可以降至0.5V 或能够在工作时动态调节0.3V 至0.5V 的输出电压。 因此、建议使用 TPS62869为 VDDQ 供电。

     我们在以下应用手册中展示 了如何从具有 I2C 通信接口的降压转换器中获益、该电源树使用 TPS62869系列。

    如果您对此主题有任何意见或问题,请告诉我!

    谢谢你。

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我没有听到您的反馈。 这里有任何更新吗?

    您对该主题还有什么疑问吗?

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    因为缺乏活动。 我将关闭此主题。

    如果您有任何其他问题或想要重新打开该主题、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian