Other Parts Discussed in Thread: TPS62869, TPS62A01
主题中讨论的其他器件: TPS62A01
专家您好!
我有一些问题。
我想知道、LPDDR5 VDD2有电源 IC。
以下是我们客户的规格。

如果 LPDDR5 VDD2没有器件、是否可以为此使用 TPS62869?
如果没有、您可以向我推荐器件吗?
此致、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael、
您对此 VDD2的功率是否有任何特定的要求? 按功能? 时间?
如果 您只是在寻找一款额定电流为1A 的简单负载点转换器、我建议采用最新的 TPS62A01低 IQ、以便在低电流条件下提供高效率。
对于 VDDQ、并非所有转换器都可以降至0.5V 或能够在工作时动态调节0.3V 至0.5V 的输出电压。 因此、建议使用 TPS62869为 VDDQ 供电。
我们在以下应用手册中展示 了如何从具有 I2C 通信接口的降压转换器中获益、该电源树使用 TPS62869系列。

如果您对此主题有任何意见或问题,请告诉我!
谢谢你。
此致、
Dorian