Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, PMP40580
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256404 主题中讨论的其他器件: UCC28064、 PMP40580
在90Vac 时、仅 UCC256404 (无 PFC)是否能够满足"在150mW 负载下待机功耗低于300mW "的要求?
PMP40580 (采用 UCC256404和 UCC28064的 TI 参考设计)说:“在150mW 的负载下待机功耗低于300mW。