This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:输入电压为90V 交流时、无 PFC 的待机功耗

Guru**** 1555130 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, PMP40580
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114418/ucc256404-standby-power-without-pfc-at-90-vac-input

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC28064PMP40580

在90Vac 时、仅 UCC256404 (无 PFC)是否能够满足"在150mW 负载下待机功耗低于300mW "的要求?

PMP40580 (采用 UCC256404和 UCC28064的 TI 参考设计)说:“在150mW 的负载下待机功耗低于300mW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的变压器设计良好、则不应出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    由于它包含机密信息、我想脱机进行通信。

    我希望您直接给我发送一封电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taniguchi、

    这是 HVC AE 团队的 Wenbin Huang。

    您可以将问题直接发送到我的电子邮件:wenbin-huang@ti.com