This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:应用问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115641/tps92391-application-issue

器件型号:TPS92391

尊敬的 专家

在 TPS92391的应用过程中、我们发现了一个问题:

如果我们在 EN 变为高电平后立即写入寄存器(通过 I2C)、它将无法工作;

如果我们在 EN=High 之后等待几分钟(如10ms)、则执行电阻器配置、  

您知道原因吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GUI

    请参阅数据表中的下图:

    EN 变为高电平后、LDO 启动大约15ms、加载 EEPROM 默认配置和调整配置、检测到 LEDSET、MODE、BOOST_FSET 和 PWM_FSET 电阻器。只有完成上述操作后、用户才能 通过 I2C 更改任何配置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mason