请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92391 尊敬的 专家
在 TPS92391的应用过程中、我们发现了一个问题:
如果我们在 EN 变为高电平后立即写入寄存器(通过 I2C)、它将无法工作;
如果我们在 EN=High 之后等待几分钟(如10ms)、则执行电阻器配置、
您知道原因吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.