This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:TPS76301DBVT 将在低温下获得更大的纹波

Guru**** 2503395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115705/tps763-tps76301dbvt-will-get-larger-ripple-at-low-temperature

器件型号:TPS763

您好,工程师 S Ü D

使用 TPS76301DBVT 时、发现低温输出纹波更大。 当陶瓷电容器替换为钽电容器时、纹波恢复正常。 我是否可以询问在使用此 LDO 时应注意什么?   为什么低温 LDO 的输出噪声如此差。

电路设计

DVDD 正常温度纹波  

DVDD 低温(-30℃)纹波:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    看起来输出变得不稳定。 该器件具有相当高的最小 ESR 要求、陶瓷电容器通常无法达到这一要求。 钽电容器通常具有更高的 ESR、因此改用钽电容器可以解决该问题。 我不确定为什么使用陶瓷电容器时输出在室温下保持稳定、因为如果在输出端只有并联陶瓷电容器、我预计它在任何温度下都会不稳定。  

    此致、

    Nick