请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS763 您好,工程师 S Ü D
使用 TPS76301DBVT 时、发现低温输出纹波更大。 当陶瓷电容器替换为钽电容器时、纹波恢复正常。 我是否可以询问在使用此 LDO 时应注意什么? 为什么低温 LDO 的输出噪声如此差。
电路设计
DVDD 正常温度纹波
DVDD 低温(-30℃)纹波:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,工程师 S Ü D
使用 TPS76301DBVT 时、发现低温输出纹波更大。 当陶瓷电容器替换为钽电容器时、纹波恢复正常。 我是否可以询问在使用此 LDO 时应注意什么? 为什么低温 LDO 的输出噪声如此差。
电路设计
DVDD 正常温度纹波
DVDD 低温(-30℃)纹波: